This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:连接时的电池平衡和奇怪的电压行为

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684028/bq76pl455a-q1-cell-balancing-when-connected-and-strange-voltage-behaviour

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我在将电池连接到 BQ76PL455A-Q1时遇到另一个问题、我要将16节电池连接到基于 EVM 的定制板、我要将这些电池从上到下连接起来、 但是、当我连接堆栈中的底部电池时、平衡电阻器会打开、此外、当移除电池时、平衡 MOSFET 会显示-1.2V 的 Vgs、为什么这是负值?

此外、在测试接地平面和 VBAT0 (未连接的电池输入端的底部)之间的电压时、这显示为-2.6V 是什么原因可能导致这种情况、或者这种情况是否正常、则电池未连接?

该电路的设计采用了数据表中建议的相同滤波器。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我能否查看您的原理图和布局以及布线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、感谢您回来、您希望我给您发送 PDF 原理图和电路板布局吗? 我将拍摄我明天设置的试验台的照片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    是的、那会很好、谢谢。 您可以在此处将我添加为朋友、并根据需要将其私下发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David、

    我刚刚向您发送了所有照片(PCB、Schematic 和 TEST RIG)、因为我意识到我的计算机上保存了一张测试钻机照片、我不确定 PCB 的 PDF 和原理图是否正确上传、但如果需要、我可以通过外部电子邮件发送这些照片。

    非常感谢您最近提供的所有帮助、

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    谢谢-他们收到了。

    看了一眼之后的一个快速问题-您是否对 GND 平面使用覆铜? 强烈建议使用这种方法、这实际上有助于 PCB 布局按您的需要执行。 我很难从 pdf 中了解到、但通常所有"空"区域都将填充一个连接到 GND 的铜平面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我确实在接地层上使用了覆铜、但在电路板上覆铜、因为这会使您更难看到布线的位置、请通过电子邮件向您发送一个 pdf、其中接地层位于上面。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    在今天进行了一些故障排除之后、我认为问题可能是我测量的接地层比第一个电池的负极高2.5V、您能在原理图上看到什么、说明原因吗?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您可以重新发送原理图吗? 在最初的尝试中、布局似乎上载了两次。

    很抱歉、由于我无法突出显示网络、布局审阅作为 PDF 通常需要比直接查看 CAD 文件更长的时间。 我的一个初始注释是、对于像 PL455这样的器件、它是一个具有很多引脚的模拟前端、通常四层电路板更干净、并且提供更好的结果。 当然、这是以增加成本为代价的。

    我目前需要注意的一点是、用铜填充负极区域是很好的。 改进的一种方法是实际上也有一个连接两个平面的通孔栅、以减少任何常见阻抗路径。 尤其是对于双层电路板、很容易"切碎" GND 平面并创建一条路径、从而为电路添加寄生 R 和 L。

    对于您看到的情况、有几个可能的解释- GND 中有一个具有高寄生阻抗的返回路径、从返回电流产生压降、或者缺少电缆。 通常、我们有两根电源电缆和两根 GND 电缆-第一根是负责承载电流的"电源电缆"、第二根是馈入 VSNS16和 VSNS0滤波器的"感应"电缆。 这可在导线开路的情况下提供冗余、并可在这些线路上实现更精确的电压感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您花时间查看设计、我已经附上了我的设计原理图、看看这是否提供了任何进一步的说明、在最终产品上、我肯定会包括更多 Vias、正如您所说的。

    在稍微不同的注释中、我有一个有关电路板菊花链和电池连接的快速问题。 如果我使用 COMM 和 FAULT 连接以菊花链方式连接两个电路板、则还必须连接电池(例如电路板1的电池16连接到电路板2的电池1) 在我的应用中、电池组之间将使用继电器、因此电池组不会始终保持连接?

    谢谢、

    Alex

    e2e.ti.com/.../Prototype_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我想您可以尝试将不同的 GND 焊盘连接在一起、看看它是否可以解决您的问题。

    在通信方面、菊花链可以进行通信、而不考虑"中间电池组"连接、因为通信是交流耦合的。 只要器件地址处于顺序状态、就无关紧要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David、

    您一如既往地为您提供了很好的帮助。

    谢谢、
    Alex