This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:tps3823复位行为

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3828, TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182224/tps3823-tps3823-reset-behaviour

器件型号:TPS3823
主题中讨论的其他器件:TPS3828

我们目前在 FPGA 复位电路中使用 TPS3823-50DBVR、如下所示

 

 

WDKICK 信号是从 CPLD 切换以满足看门狗定时器复位标准的信号。  我们使用原理图中的 RESET 信号(即/RST 输出的简单反相)、最终在声明/RST 的时间段内切断 CPLD 的电源。 下面是上述电路预期结果的示波器图像。  BAT 电源独立于 CPLD 的电源

 

 粉红色迹线是 NAND 门的 U70引脚4 (输出)上驱动 WDI 引脚的信号。  我们特意停止该信号以测试该电路。

黄色迹线是 TPS3828器件的/RST 输出。

蓝色迹线表示发生了 CPLD 电源。  请注意、当/RST 被置为有效时、CPLD 不受电、并且 WDKICK 信号在整个测试中被有意停止。   

所有事件的时序和序列都会使上述示波器图像成为图像。

通常在经过一段时间 后、我们会遇到以下情况:

请注意、/RST 信号上有一个小的失效状态、而 WDI (粉色迹线)上没有转换。  在这种情况下、TPS3828已恢复、但您可以在最右侧看到 TPS3828无法从此模式恢复。  此时、我们必须移除电池电源才能完全恢复。

上述情况始终如一地发生、但可能需要几秒钟/分钟的时间才能发生。  

 我们最终会进入以下状态:

/RST 轻微失效之间的周期约为163ms、如下所示。  (放大的示波器图像)

 

 脉冲的持续时间约为1.12ms

 

 我在文档中找不到这种状态的任何解释。  我在网站上看到了一些对话框、我可以看到的最接近的解释是当 WDI 在此间隔内切换时/RST 锁存在状态。  但是、这看起来不像锁存状态、因为我们经历了1.12ms 的失效、 并且没有 WDI 输入切换(粉色迹线)

 

我已经监控了 BAT 电源轨、认为有小毛刺脉冲、但我没有看到过这种情况。   它在4.9V 左右稳定

 我在我们的所有6个电路板上都经历了这种奇怪的/RST 行为。

 

 

我不确定这里发生了什么、请提供建议。

谢谢你

 Martin Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、  

    我将会研究这个问题。 我将在明天11月22日下午3:00之前提供更新、感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、  

    我提请其他团队成员注意此问题、我们目前正在研究此事。 我们 将在12月31日前提供更新。

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、  

    首先,请允许我对假期延误表示歉意。 今天上午、我从团队那里获得了最新消息。 能否验证 VWDI 是否与 VDD 不同且高于 VDD? 团队认为这可能是问题的原因。 如果是、您能否尝试具有相同电源电平的现有设置、即 VWDI = VDD 或说低于 VDD 0.1V 至0.2V?

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    NAND 门由 与 TPS3823器件相同的电源供电(原理图中显示为 BAT)、因此 WDI 引脚上的电压将等于 VDD。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    该小组认为,VWDI 可能略大于来源,因为它将解释所看到的当前行为。 如前 所述、是否有任何方法可以将 VWDI 的值略微降低0.1至0.2V? 或者、可以强制 VWDI 进入 VWDI = 0V 状态、而不是强制其进入 VWDI =高电平状态、但这需要在与非门之后放置一个逆变器。  

    此致、  

    Oscar Ambriz
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我将尝试找到一种降低与非门输出电压的方法。 假设我对您的理解正确,替代建议将不可行,因为与非门的输出可能会被卡在高电平或低电平,因此简单的逻辑反转将不起作用。   

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、  

    已了解、如果需要进一步的支持、请告知我们。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我仍在担心这一点、请不要关闭此案例。

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们的团队 已注意到您继续进行的工作、我们将等待您提出任何进一步的问题