This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59281:有关 TLC59281电源电压的查询

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5947, TLC59281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703526/tlc59281-inquiry-regarding-supply-voltage-on-tlc59281

器件型号:TLC59281
主题中讨论的其他器件:TLC5947

数据表中不清楚(或者我错过了它)是如何创建恒流源的。 我的问题是 IC 本身的功率耗散、而不是 LED。

如果 VLED = 12V 而 VLED = 4V、IC 功率耗散是相同的。 也就是说、如果 LED 的 VF (正向电压)为3V、则 VLED 和 VF 之间的电压差为9V 与1V。 如果电流设置为25mA、则耗散的功率在哪里?

如果恒定电流源是线性的、它将在输出晶体管中耗散、但如果它在开关、我认为无论 VLED 的值如何、它都是相同的。

您能提供一些见解吗?

谢谢、AL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您参考 TLC5947来计算功耗:

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中没有显示 TLC59281的恒定电流源与 TLC5947的恒定电流源相同。 我需要更好地了解 IC 内的功率耗散情况。 恒流源驱动器是线性驱动器还是开关驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它是完全一样的。

    以 Vled=4V 为例、如果 Vcc 为5V、25mA 的 ICC 约为16mA、那么所有16个通道的功耗始终为:
    P=5*0.016+(4-3)*0.025*16*100%

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth