This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:如何在故障检测时启用电源轨关断功能

Guru**** 2596885 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685043/ucd90120a-how-to-enable-power-rails-shutdown-feature-on-fault-detection

器件型号:UCD90120A

您好!

在 Fusion Design GUI 中,我可以看到一个选项,用于在检测给定电源轨的故障时关闭选定的电源轨...

我检查了 Fusion Design 中要关闭的所有电源轨并将其编程到 UCD90120A 中。

在创建故障条件(电源轨欠压)时、我无法观察到其他电源轨在故障条件发生的电源轨进入关断模式时关断。 这样做的原因可能是什么??? 如何 关闭其他相关电源轨?

是否有说明如何启用此功能的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果由于给定电源轨上的故障而需要关闭其他电源轨、则必须将其他电源轨设置为给定电源轨的故障关断从电源轨。

    这位于同一页面下、您可以在其中配置时序和依赖项。

    希望这对您有所帮助

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经设置了故障关断从器件、如上所述。 但在发生故障时、发生故障的电源轨会关闭。

    一旦我将所有电源轨的序列超时操作设置 为"Disable Rail (禁用电源轨)"、所有电源轨 都会在发生故障时关闭。 请告诉我这个问题。

    此设置的重要性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    对于故障电源轨、您有两个关闭电源轨的选项:1. 立即关机-不检查定序是否与依赖项相关。 2软关闭-需要确保在关闭模之前满足定序关闭依赖项。 您可以设置故障响应选项

    对于设置为故障关断从电源轨的电源轨、它们始终处于软关断状态。 因此、器件在关闭之前检查其序列关闭依赖项。

    根据您所描述的内容、某些电源轨的定序关断依赖项不满足、因此器件无法关断。

    例如: 电源轨1是故障电源轨、电源轨2和电源轨3是电源轨#1的故障关断从电源轨。 但电源轨2和电源轨4具有与 电源轨#4的定序依赖关系。

    由于电源轨4不是电源轨1的故障关断从电源轨的一部分、因此您将会遇到关闭电源轨2和3的问题、因为电源轨#1的选择由哪个选项决定。

    当您为  定序超时设置计时器和确认时、器件将在存在超时时时时强制关闭电源轨。

    希望这对您有所帮助。

    Yihe