This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:XERR 始终输出低电平

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699426/tlc5941-xerr-is-always-output-low

器件型号:TLC5941

您好、E2E、

我们的客户正在将 TLC5941用于新电路板。
它们的 XERR 输出为低电平。
这不是 TEF 和 LOD。 我们找不到原因。

条件;
 模式为低电平。
 -空白从高到 低-> LED 亮起-> XERR 为低。

如果您知道类似的情况、请告知我们。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../XLAT-and-XERR.pdfHelloE2E、

    请参阅随附的文件。
    我认为 XERR 会由于 XLAT 高边沿而变为低电平。
    正确吗?
    并且、
    数据表中图12处的 XERR 低电平时间有多长?

    此致、
    ACGUY


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您需要在此 XERR 引脚中添加一个外部上拉电阻器。 可以确认吗?
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rosley、

    感谢你的答复。
    XERR 引脚已上拉电源。

    BR、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、ACGUY、

    很抱歉耽误你的时间、你是否解决了问题?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的关注。 我们还没有解决这个问题。

    顺便说一下、我有更新。 空后 OUTn 输出低电平。  它是否正常?

    此致、

    ACGUY

    e2e.ti.com/.../TLC9541-OUT-is-Low.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、ACGUY、

    是的、当 Blank = L 时、OUTn 由灰度 PWM 控制控制。

    您是否会共享您的代码?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    是 MCU 的代码吗? 这是客户的。 因此、我无法将其连接到 E2E。

    Q:在空白后 OUTn 输出为低电平。 它是否正常?
    答:是的、当 BLANK = L 时、OUTn 由灰度 PWM 控制控制。

    很抱歉,我无法理解你的评论。
    为什么在空高电平之后器件输出低电平? LED 未断开连接。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、ACGUY、

    很抱歉耽误你的时间。

    当 BLANK 为高电平时、所有 OUTn 输出被强制关闭。 输出电流较低时、输出电压应较高。

    谢谢。
    平路机、
    Kenneth