This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低电平有效的 LDO

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675099/ldo-with-active-low

主题中讨论的其他器件:TPS769

嗨!

我目前正在搜索使能端低电平有效的 LDO。 我找到了 TPS78833、但我需要更高的输入电压。 很遗憾、TI 搜索未显示使能电平、要查找芯片、我必须浏览所有数据表、因此我决定在此询问、是否有其他 LDO 用于输入电压>= 14V、与 TPS78833等其他特性或多或少相同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daria、

    遗憾的是、低电平有效使能或关断电路并不常见。 我知道的最接近的器件是 TPS769;但是、这不能满足您的 Vin 要求。 您是否能够在使能信号上使用逆变器?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    感谢您的回复!

    如果没有这样的芯片、那么我就好像必须使用一个逆变器。 但是、我更希望在设计中使用尽可能少的芯片。  

    此致、

    Daria