This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660 -反向保护

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684862/tps2660-tps2660---reverse-protection

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、团队、

 TPS2660通过集成的背对背晶体管提供反向保护、不过、正如数据表中所写的 、如果 RTN 接地、则会禁用此功能、

  • 如果接地焊盘和 RTN 接地、在根据 IEC 61000-4-5和 IEC61000-6-2进行浪涌测试期间、此器件能否承受负峰值?
  • 如果不是、如果我要隔离、则散热焊盘与 GND 连接(仅在 EMC 测试时使用隔离箔)、是否会激活反向保护?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    如果接地焊盘短接至 RTN、则器件将不会在浪涌测试期间承受负输入电压冲击。

    但是、如果 RTN 焊盘保持悬空、则它将承受负输入电压冲击。

    此致、

    Dilip