This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:要求最大输出电流小于10mA

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1, TLC5951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685058/tlc6c5712-q1-require-max-output-current-to-be-less-than-10ma

器件型号:TLC6C5712-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC5951

您好!

《TLC6C5712-Q1应用参考指南》中的图4显示了10mA 的最小"最大输出电流"、该电流使用61K 的基准电阻器进行设置。 我驱动多种类型的 LED、其中一些仅需2mA 即可提供所需的亮度。 为了在点校正控制中实现所需的分辨率、我确实需要最大电流为2mA。

我可以看到的唯一方法是将分流电阻器与 LED 并联、以便将一部分电流从 LED 转移开。 这在一定程度上可行、但我希望分流电流固定、而不是随 Voutx 变化。 我可以假设将分流电阻器替换为分立式电流源。 总之、我想知道其他人对于克服10mA 下限可能有什么想法。

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此应用所需的电流分辨率是多少? 什么是应用。

    一般来说、每个通道都有一个8位 DAC、因此如果设置最大10mA 电流、我们可以实现0.04mA/步的分辨率。 您肯定可以实现2mA 输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找2mA/256的电流分辨率、即大约8uA。 该应用用于在硅晶圆上点亮多个裸片、其中每个裸片包含一组光电二极管。 照明来自包含30个 LED 和3个 TLC6C5712器件的电路板。 我们正在尝试确保每个芯片的 LED 亮度完全相同、因此我们需要对 LED 亮度进行非常精细的控制-并且某些 LED 的最大驱动电流仅为2mA 我们还使用微控制器根据电路板温度调节亮度、以抵消随着温度升高而降低的亮度。

    我现在已经完成了一些仿真、其中二极管与 LED 并联、与使用电阻器相比、这可以提供更好的结果。 对我来说、这是前进的道路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这是汽车应用吗? 如果不是、我们还有 TLC5951、它可以支持2mA 的最大输出电流、具有两个范围7位 DC 以及8位颜色组 BC、这两个特性是模拟调光功能。同时、它是一款24通道器件、 这有助于保存您的器件编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anda:

    该应用不适用于汽车。 它用于在受控照明条件下点亮我们的传感器并验证它们是否正常工作的生产测试。  

    我想我看一下 TLC5951、但不会这么做、因为我需要8位直流电、而且我还需要能够使用微控制器 GPIO 直接打开/关闭 LED。 我们测试的传感器必须暴露在非 PWM 光下(模拟调光)、但我们仍然需要能够以1kHz 的频率打开/关闭传感器以产生闪烁。 我们还需要50mA 的最大电流。 TLC6C5712是所有这一切的理想选择。

    感谢您的建议。 我当然会再看一下 TLC5951、但同时也会解决这个问题。 感谢你的帮助。

    Paul