This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308和 TPS54202的外部参数

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54308, TPS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675392/external-pars-of-tps54308-and-tps54202

主题中讨论的其他器件:TPS54202TPS54308TPS5402

我对 TPS54308和 TPS54202有疑问

问题1. 输出电压设定值  

TPS54308:数据表第15页

 TPS54202: 数据表第14页

                  

 (在数据表中)

提供49.9 Ω 电阻 R1作为断开控制环路以进行稳定性测试的便捷位置。

我们必须使用 R1吗?

我们希望减少外部器件。

如果我们不使用 R1、是否存在任何问题?

问题2.  前馈电容器

TPS54202: 数据表第17页

(在数据表中)

当 COUT 具有高 ESR 时、C6不需要、根据公式16计算得出的 C6应使用中等 ESR 降低。

请告诉我们有关高 ESR 和钠 ESR 的具体数值。

高 ESR 的值是什么?

钠 ESR 的价值是什么?

问题3.   前馈电容器

PS54308 和 TPS5402

我们必须使用 C6吗?

我们希望减少外部器件。

我们认为、如果我们在输出电容器中使用电解电容器、则 C6不需要。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我将研究这一案例、并将在明天提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    以下是您的问题的答案。

    A1:R1的功能与您所说的一样、R1不是必须的、对您的应用没有影响。

    A2:通常、电解电容器表示高 ESR、陶瓷电容器表示低 ESR。

    A3:C6不是必须的、只是用于获得更高 的相位裕度和 轻微的提升穿越频率、但即使没有前馈电容器、在正常使用情况下、相位裕度和穿越频率也是可以的。

    BRS、

    Ryan