您好!
我的客户遇到以下 TPS40422 CH2的输出在生产过程中无法正常运行的问题。
故障症状如下。
1、部分器件中第2相的5V 输出电压出现下降。
2.当它们降低5V 负载时,不会出现此症状。 然而、实际负载约为10A、这对于设计来说已经足够了。
3.移除电阻器 R20后、出现断续症状。
4.当 R20的电阻更改为4.7kΩ Ω 时,出现同样的症状。
5.当 R20的电阻更改为1kΩ Ω 时,不会出现这种症状。
问题1. 可以使用1KΩ Ω 作为 R20的电阻器值吗? R20是否有任何其他推荐值?
问题2. 它们是否可以为 R20使用小于1KΩ Ω 的值? 可接受的最小值是多少?
谢谢你。
JH