This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:CH2输出故障

Guru**** 2500905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187787/tps40422-ch2-output-failure

器件型号:TPS40422

您好!

我的客户遇到以下 TPS40422 CH2的输出在生产过程中无法正常运行的问题。

e2e.ti.com/.../TPS40422.pdf

故障症状如下。

 1、部分器件中第2相的5V 输出电压出现下降。

 2.当它们降低5V 负载时,不会出现此症状。 然而、实际负载约为10A、这对于设计来说已经足够了。

 3.移除电阻器 R20后、出现断续症状。

 4.当 R20的电阻更改为4.7kΩ Ω 时,出现同样的症状。

 5.当 R20的电阻更改为1kΩ Ω 时,不会出现这种症状。

问题1. 可以使用1KΩ Ω 作为 R20的电阻器值吗? R20是否有任何其他推荐值?

问题2. 它们是否可以为 R20使用小于1KΩ Ω 的值? 可接受的最小值是多少?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    RC 时间常数应高于电感器时间常数。 将 R20减小到1K,RC 时间常数 R20//R28*C22为391uS。 假设电感器 DCR = 1m Ω、则电感时间常数为0.82uH/0.001Ohm = 820uS。  

    我建议将 R28增加至10K、并将 R20保持在2.49K。 请尝试一下、并告诉我它是否可以解决问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    感谢你的帮助。

    客户在上面的 TPS40422.pdf 文件中对 L3电感器有一些问题。

    电感器的电感值是否会影响 PWM 控制器的 OCP 运行点?

    2.与电路图不同、实际组装的电感器为0.68uH (请参阅下面的数据表)。 那么、是否也应该改变外设元件(R、C)的值?

    e2e.ti.com/.../6518.PG0077.801NL.PDF

    3.当电感器作为1uH 产品应用时,您能推荐外设元件(R、C)的值吗?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 - RC 滤波器用于移除电感器上的大交流分量电压。 电感器串联电阻两端的电压出现在电流感应放大器上。 电感器串联电阻上的电压= DRC *(ILOAD + IRIPPLE)。 电感值会影响 OCP、因为纹波电流受电感值的影响。

    2 -是的、应根据电感值及其串联电阻 DRC 来更改 RC。 应计算 DRC *(ILOAD + IRIPPLE)、并且在最大负载下、检测放大器输入端的电压应小于60mV。

    3 -使用1uH、可以根据数据表第17页中的1、2和说明计算 RC。 计算时应知道电感串联电阻 DRC

    此致