This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:开环可以使用逐周期电流限制?

Guru**** 2491105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703583/ucc28950-open-loop-could-use-cycle-by-cycle-current-limit

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1

在开环 ‘下,补偿引脚注入大约5V,因此将获得 IC 的满负荷,在本例中,我们是否仍可以使用“逐周期电流限制”这个函数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Paul

    是的。 即使控制器是闭环运行的-当 CS 引脚达到逐周期电流限制点时、输出电压将下降、COMP 引脚将达到高电平-这与开环测试设置中的情况完全相同。

    当然、请使用 UCC28950进行初始测试、如果您的应用希望 UCC28950始终以 DMAX 运行、并且逐周期电流限制用于保护、则建议您考虑改用 UCC28951-Q1。 除了 UCC28951-Q1在电流限制的 Dmax 下工作得更好外、这两款器件几乎相同。 http://www.ti.com/lit/an/slua853/slua853.pdf

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 DMAX 和逐周期运行时、UCC28950和 UCC28951-Q1之间有何区别?

    让 UCC28950用于 VCM、CS 引脚达到2V 时将触发逐周期保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Paul

    UCC28951-Q1消除了先前在 http://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/292928上的文章中描述的行为

    正确、如果在 VCM 中使用 UCC28950、则无论工作占空比如何、一旦 CS 引脚达到2V、逐周期保护都会触发。

    此致

    Colin