This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:XILG-30-00017的 FA (2个测试失败)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704112/tps565208-fa-for-xilg-30-00017-2pcs-test-failure

器件型号:TPS565208

NPI 版本受到影响。

1故障 数量= 2/320 (0.6%)。

2亟需 FA 支持以解决 Flex 的2个测试故障。

3这是第一次生成(NPI Build),并且在这个组件上遇到了故障。

  1. 由于电压故障、VCCINT 上无电压输出、部件在功能测试中失败。

  2. 发现 VCCINT_FAULT 信号对地短路、测量值为1.4 Ω 和2.7 Ω(对于这2个故障组件)。 良好的电路板测量值为22K Ω

  3. 隔离后发现 U19 (MSP432P401RIPZR)导致短路。

  4. 测量元件本身、发现引脚72和88短接(1.4欧姆和2.7欧姆)。 良好的部件测量值为5Mohm。

由于故障发生在 NPI 阶段、因此请求将此组件发送给 FA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    哪一个是故障部件? 565208或 MSP432P401?
    根据您的描述,故障部件是 MSP432....