This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:适用于 Windows 的 bq2084评估软件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2084-V143, BQSTUDIO, EV2300-084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684011/ev2300-bq2084-evaluation-software-for-windows

器件型号:

很抱歉、创建了相同的线程、

但是老的酒店没有关门……

请提供帮助。

 

您好!

 找不到 适用于 bq2084的旧评估软件

 未成功搜索论坛、在官方网站上该链接无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavlo、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavlo、

    我们已通知我们的软件支持人员对此提供帮助。 请在下周访问该网站。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用 bq2084的哪个 FW 版本?  例如: bq2084-V143?

    找到该传统器件的 EVSW 可能需要一些时间(并且根本无法实现)。

    显然、我们不建议在新设计中采用该器件、因为我们提供的监测计更新、更先进。  您是否正在尝试使用此监测计创建新产品?  如果您只想读取标准 SBS 寄存器、则可以使用其他产品中的任何 EVSW 或 bqStudio 来读取这些寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我所知、"EV2300-084:适用于 Windows 的 bq2084评估软件"包含所有版本的固件。
    感谢您的咨询、请找到 EVSW、因为我需要将其解封并进行一些更新...

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    напишите мне в скайп RUD_Pavel я дам вам програму á n (или на почту в профиле)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Спасибо,Pavel!