This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930是否可用于监控4节电池

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671771/bq76930-can-the-bq76930-be-used-to-monitor-4-cells

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ76920

大家好、

我正在将 bq76930中的 LiFePo4 8节电池组设计为 AFE。 我想知道 bq76930是否能够仅测量4节电池(感测引脚适当短路)? 数据表仅指定它可以向下移动到6节电池、但我看不到它不能只处理4节电池的特殊原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksandar、
    bq76930建议的最低电池节数为6。 最小工作电压基于电池组电压、对于4节电池、每个组只能有2节电池。 使用 LiFePO4电池和建议的6节电池最小配置时、电池的最小电压范围可能被限制在高于建议的6V 最小工作电压。 尝试使用4节电池将进一步缩小电池的范围、以满足最低工作电压要求。 bq76940不建议使用4节电池、如果您确实选择尝试此操作、请使用每个组的顶部和底部电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复! 为了符合最低电压要求、我将 bq76920 IC 与 X30并联、并根据电池型号决定要组装的器件。

    谢谢!