This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87561-Q1:LP87561-Q1的 MP 计划

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87561-Q1, LP87565-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684286/lp87561-q1-the-mp-schedule-of-lp87561-q1

器件型号:LP87561-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87565-Q1

您好!

以下是一些问题:

LP87561-Q1/LP87565-Q1的 MP 计划是什么

LP8756x 具有不同的版本、但只有 LP87561具有可应用的样片。 其他零件是否会在 硫中释放以用于样品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    循环更多成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、
    我已将其分配给设备专家、他们将尽快返回给您。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chentsu 您好、

    LP8756x 系列已发布了多种不同的 OTP 引脚。 其中一些已发布到 TI.com、有些 则未发布。 它们中的每一个都具有不同的输出电压、相位配置、启动/关断延迟等。在 OTP 存储器中设置、该存储器在我们的生产线中进行编程。

    如果您希望获得特定 OTP 的样片、或仅我们提供的某些 OTP、请联系当地销售办事处以获取样片的指导。 请注意、生成自定义 OTP 需要在继续之前进行业务案例审查。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomi、

    谢谢、但我们的客户想知道、器件何时将"预发布"变为"正在供货"、而不是预量产。

    是否有任何计划?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们讨论的是哪个器件型号? 正如我说过的、许多 OTP 旋转已经投入生产。 我们是否在讨论 LP87561I? 该器件的 RTM 计划于今年第二季度末至第三季度初发布。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomi、

    我的意思是 LP87561/2/3/4/5、但我看到只有 LP87561样片可以在 TI 网站上应用、而关于订单信息、我在数据表中仅看到 LP87561。

    感谢您提供有关 Q2-Q3中 MP 计划的信息、但是否可以应用任何 LP87565样片? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chentsu 您好、

    请联系您当地的销售办事处获取样片。

    谢谢!

    此致、

    Tomi Koskela