This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7EVM-051:Fusion GUI 设置

Guru**** 2530030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186577/tps536c7evm-051-fusion-gui-setting

器件型号:TPS536C7EVM-051
主题中讨论的其他器件:TPS536C7

大家好、

根据相位配置 设置、

多级动作无法确认、只有 PWM1生成 PWM 波形。
我可以从一开始就询问您 Fusion GUI 的设置顺序吗?
最好有一份关于 Fusin GUI 功能和操作的详细手册。
因为客户是第一次买这个评价、所以有一些不清楚的地方。
请确认以下详细问题。

e2e.ti.com/.../3683.2023_2D00_01_2D00_10_5F00_162559.pdf

e2e.ti.com/.../4670.2023_2D00_01_2D00_10_5F00_162622.pdf

非常感谢您 花时间为我提供帮助。

相关 E2E 帖子、 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181244/tps536c7evm-051-no-output-at-v-out-b-of-tps536c7evm

Travis 不再使用 MCS 或支持 TPS536C7、因此我希望从您的团队获得其他支持。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这些设置看起来是正确的、可以使用 A 和 B 通道。  

    您是否按照用户指南中的说明正确设置了电路板上的跳线以使用 A 和 B 通道?

    如果您已完成此操作、请确认操作设置仅已从 CONTROL 引脚更改、以便您可以使用 Fusion 控制 V_OUT。 这将允许 Fusion 或您自己在将配置存储到 NVM 时关闭电压输出。 在器件进行调节时、可能无法存储配置。  

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nash、您好!

    对于跳线、客户设置为12+0。
    他想知道的是从一个只在一个阶段工作的状态中改进。
    客户希望您详细说明如何设置 Fusion GUI。
    (上一次也在所附的 pdf 中提出了同样的请求)

    e2e.ti.com/.../5483.2023_2D00_01_2D00_10_5F00_162559.pdf

    e2e.ti.com/.../1643.2023_2D00_01_2D00_10_5F00_162622.pdf

    谢谢。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以向我发送客户配置文件吗?

    如果我发现客户配置有问题、我将在我的 EVM 上进行测试并发送工作配置文件。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nash、您好!

    感谢您的回答。

    是否可以为您的请求附加文件?

    e2e.ti.com/.../TPS536C7_5F00_GUI_5F00_system-view.zip


    您能告诉我这些设置有误吗?

    我想让 Fusion GUI 的设置手册任意设置12通道多相或(小于12)相操作?

    谢谢。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    由于某种原因、我无法加载您的配置文件。 我相信我可能知道客户为什么只在 PWM1上获得 PWM。 您能否在"导轨配置"选项卡中确认"动态切相"是否打开? 如果是、请尝试关闭动态切相。 这应该允许在每个相位上都有一个 PWM。  

    请告诉我这是否可以解决问题。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nash、您好!

    感谢您的善意回应。
    我尝试了您关于解决问题的建议。
    我发现多相操作,但没有显示10相,PWM6和 PWM12。
    Fusion GUI 中是否有其他用于12相的设置?
    请参阅此情况的已连接文件配置选项卡以及示波器的波形。
    如果您发现错误设置、请告诉我最好的设置。

    e2e.ti.com/.../TPS356C7-configulation-jan-18-.pdf

    电源

    我曾要求您提供 TPS356C7配置手册(表)、请回答。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我已通过电子邮件将用户指南发送给您、并为您的问题提供了答案。

    请随时直接向我发送电子邮件、或继续通过更多问题回复此主题。

    此致、

    Nash