This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:我担心 LP87524BRNFRQ1能否支持两个并行 AWR1243P 芯片

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685096/lp87524b-q1-i-am-concerned-about-the-ability-of-lp87524brnfrq1-to-support-two-awr1243p-chips-in-parallel

器件型号:LP87524B-Q1

尊敬的团队:

我的客户正在 最终确定其下一个设计、他担心 使用单个 LP87524BRNFRQ1为两个 AWR1243P 提供反馈的能力。

在 TI 的4芯片级联参考设计中、1个 PMIC 用于2个 AWR1243P 芯片。

CAN LP87524BRNFRQ1 PMIC 支持两个全功率 AWR1243P (6Tx 并行传输、8 Rx 并行接收、LO 输入和 LO 输出、信号发生器启用)  

2.上述全功率系统的 LP87524BRNFRQ1的4个版本的电流消耗分别是多少?

如果您能回答我的问题、我将不胜感激。  

提前感谢。

尊敬您:

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我已将此帖子分配给负责的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我们正在开发用于为两个 AWR1243P 供电的 PMIC 解决方案。 由于 LP87524B 不支持在满负载下为两个 AWR 供电。 如果您想详细了解我们正在研发的电源解决方案、请通过 tomi.koskela@ti.com 与我联系

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela