This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531最小输入电压问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703996/tps54531-tps54531-minimum-input-voltage-issue

器件型号:TPS54531

当我的客户在5V 至3.8V 的应用中使用 TPS54531时, 很可能会出现 TPS54531无法支持5V 电源输入的问题, 当设置5V 电源输入时,客户无法获得客户设置的3.8V 输出电压, 输出电压大约为2.6V。

        当客户遇到此问题时、请更换其电路板中的新 TPS54531、 有些则正常。 似乎问题出在 IC 发生变化。

        当我与客户调试此问题时,我将输入电压从5V 更改为5.2V 或更高,输出电压可以得到客户设置的3.8V,所以我的问题是,如果 TPS54531不能支持5V 电压至3.8V 应用,  TPS54531至3.8V 应用的最小输入电压是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    类似的主题。 当输入电压太接近目标输出电压时、您将面临启动 UVLO 问题。 您可以在输出侧添加一些虚拟负载、或在输入电压/输出电压侧和引导引脚之间添加一个肖特基二极管(输入侧的肖特基二极管解决方案需要低于8V 的输入电压)。
    谢谢、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的反馈。 您是说 TPS54531不支持5V 至3.8V 应用? 很抱歉、我不理解您解决此问题的方法。 在客户的应用中、存在连接负载的输出。 您是说在 Vin 引脚和 BOOT 引脚之间添加一个肖特基二极管吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您为此问题创建了两个主题...

    请参阅应用手册  SLVA547A

    Ryan