This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100-Q1:TPS65100-Q1输出压降问题和延迟输出时间

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65100-Q1, TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683301/tps65100-q1-tps65100-q1-output-drop-issue-and-delay-output-time

器件型号:TPS65100-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65150-Q1

尊敬的:
我们的客户端使用 TPS65100-Q1设计、但我们有两个问题、原理图如下所示。

e2e.ti.com/.../217EA01_2D00_1A0-_5F00_TPS65100QPWPRQ1.pdf

1. VDD=3V、输出 VGH 出现压降问题。 您能解释一下这种现象吗?

 测量值 LxW)波形:

2. VDD=3.3V,上电顺序:VGL 提前到 VGH 355.55us,如果我们希望 VGL 提前到 VGH 1ms 甚至更多 时间 ,如何实现原理图。

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    1. VGH 现象:
    我希望 VDD 是原理图中的输入电压 VIN、对吗? 当 VGH 显示波动时、VDD 似乎非常接近 UVLO 电压。 我想 IC 在这种波动期间进出 UVLO。 为完全确定、应监控 VDD、VGH 和 C2+、如果可能、还应监控 VGH 负载电流。
    可能的解决方案是将 RCD 电路连接到 EN 引脚、以便在 VIN 已经更高时稍后启动 IC。

    TPS65100-Q1的启动是固定的、只有在输出和负载之间关闭 VGH 的开关才能帮助在1ms 内不将其应用于负载。 以下是 TPS65100-Q1数据表中的启动说明:
    如果使能引脚 EN 被拉至高电平、器件将启动其加电排序。 主升压转换器启动
    它的软启动。 如果输出电压达到其输出电压的91.25%、则为负电荷
    下一个电荷泵出现。 负电荷泵以软启动启动以及输出电压何时启动
    达到标称值的91%、正电荷泵会出现软启动。

    我建议检查使用外部电容器来延迟输出的 TPS65150-Q1。 请查看数据表中的图12。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Brigitte


    1个问题添加与 EN 引脚连接的 RDC 电路、如下表所示?


    R 和 C 值、我们将尝试使用100欧姆和0.1uF 进行测试。

     



    我们发现数据表中的 EN 引脚处于高电平,最小电压为1.5v ,然后启动 电源 ,但我们发现 EN 引脚0.8V 已打开。 `s 正常状态?

                                    麻煩協助確認是否有問題 μ A


     

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    1.是的、您绘制的电路几乎是正确的。 我建议使用一个与电阻器并联的二极管(阴极至 VIN)、因为当 VIN 下降时、电容器会通过二极管放电。 否则、它需要通过电阻器放电、这将需要相对较长的时间。
    2、EN 信号将在0.4V 至1.5V 之间的范围内有效、具体取决于输入电压和温度。 因此、0.8V 完全符合规格。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    我明白了、我们 尝试 将快速开关肖特基二极管(SDM03U40)与要测试的电阻器并联。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。