This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:CAN#39;t 驱动高容性负载

Guru**** 2491095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703729/lmzm23601-can-t-drive-high-capacitive-load

器件型号:LMZM23601

我使用了随附在 gsm 调制解调器上的原理图、其中输入电流为1600uF、但它无法启动。 在示波器上、我可以查看上升到3.7V 的电压、然后下行 ciclically.e2e.ti.com/.../12-to-3.7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmelo、

    根据您的描述、LMZM23601的输出将为具有1600uF 输入电容的 GSM 调制解调器供电。 数据表的表5详细说明了 LMZM23601的最大输出电容。对于3.7V 应用、它将介于220uF - 330uF 之间。 任何高于此值的值都将使内部断续电路跳闸。 由于 LMZM23601上有大量的输出电容、因此电压需要一段时间才能到达稳压输出、稳压器会认为这是短路。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Jimmy

    非常感谢。 IL 尝试从调制解调器上移除电容器。

    此致
    Carmelo