This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54531:TPS54531最小输入电压问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703650/webench-tools-tps54531-tps54531-minimum-input-voltage-issue

器件型号:TPS54531

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我的客户在5V 至3.8V 的应用中使用 TPS54531时, 很可能会出现 TPS54531无法支持5V 电源输入的问题, 当设置5V 电源输入时,客户无法获得客户设置的3.8V 输出电压, 输出电压大约为2.6V。

        当客户遇到此问题时、请更换其电路板中的新 TPS54531、 有些则正常。 似乎问题出在 IC 发生变化。

         当我与客户调试此问题时,我将输入电压从5V 更改为 5.2V 或更高, 输出电压 可以 得到  客户设置的3.8V,所以我的问题是 ,如果 TPS54531 不能支持5V 电压至3.8V 应用,   TPS54531至3.8V 应用的最小输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    当输入电压太接近目标输出电压时、您将面临启动 UVLO 问题。 您可以在输出侧添加一些虚拟负载、或在输入电压/输出电压侧和引导引脚之间添加一个肖特基二极管(输入侧的肖特基二极管解决方案需要低于8V 的输入电压)。
    谢谢、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    谢谢您的重播、抱歉、我不理解您的意思。 您是说在 Vin 引脚和 BOOT 引脚之间添加肖特基二极管吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在 Vin 引脚和 BOOT 引脚之间或在 Vout 与 BOOT 引脚之间添加一个肖特基二极管。 这会有所帮助。 请参阅应用手册。 slva547a

    谢谢、

    Ryan