This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:开路/短路测试

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS62801, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677628/tps62743-open-short-test

器件型号:TPS62743
主题中讨论的其他器件: TPS62801BQ2970

你好

我的客户 正在验证此 IC 的安全性。

TPS62743的 VO 引脚(C2引脚)断开时、IC 如何工作?

是否存在对 IC 进行烟雾或火灾的可能性?

 

此致

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakamura-San、您好!

    我从未在 WCSP (BGA)器件上看到过开源/短数据请求。 我认为这种故障模式是极不可能发生的。 尤其是对于内部引脚、如果 VOS 引脚断开、其他引脚也会断开、并且必须倾斜整个 IC。

    如果这种连接因某种原因而断开、则不应存在烟雾/火灾。

    我们还有较小的 TPS62801作为较高电流选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道内置短路保护。 当我将输入短接至电路板时、没有烟雾、但电源也无法恢复。 我必须切断电源(电池)并重新应用。 这在最终产品上是不可能的。 数据表中的第8.3.6节包含有关短保护的简短模板、但对我来说、它不起作用。 如果电路板暂时短路、我还能做什么? 我需要它来恢复和运行。

    我的电池还内置了标准 PCM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    这是与开放/短路行为不同的新主题吗? 您似乎更想询问 TPS62743的输出是否短路?

    是的、器件应从输出短路自动恢复。 您能否发送一个波形(Vin、Vout、SW、EN)来应用短路然后将其移除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、Chris、这是输入端的短路、从 Vin 到接地。  您是否认为 TPS62743中的短路保护适用于输出?  e2e.ti.com/.../2018_2D00_04_2D00_25_5F00_15_2D00_09_2D00_42.pdfe2e.ti.com/.../2018_2D00_04_2D00_25_5F00_15_2D00_09_2D00_42.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 是的、我见过的大多数电源都只是保护输出免受短路的影响。 这就是他们提供的内容。 IC 无法控制系统在其输入端提供的功能。

    您的原理图看起来不错。 您能否发送您所做操作的波形?

    此外、我们还推出了新的 TPS62801/2、后者更小、但 IQ 略高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 我目前没有波形、下周将生成一个波形。 此时我不需要更小的尺寸、而是需要低功耗。 您能否推荐一款器件来帮助解决输入端的短路问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚您的担忧是什么。 用户是否可以在终端应用中短接输入? 如果电池不可拆卸、如何短接(然后再短接)?

    此外、如果您使用的是可再充电电池、则充电器通常会通过多种电池保护功能来解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有用于充电的裸露触点。 是的、我同意、可充电锂聚合物应该具有保护功能! 但这个很短、没有 pun 的作用。

    再次感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会看到类似的东西
    www.ti.com/.../bq24311
    www.ti.com/.../BQ2970
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris -  

    这里是当我短接电路板上的电池引线时3.0V 电压的示波器截图。  我无法检测到损坏、只是电路板无法恢复。   

    上面看到的1.5v 脉冲在经过大约2秒的平坦0v 信号后开始。   

    我正在订购 BQ2970评估套件来尝试此解决方案。  但我对它的帮助持怀疑态度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享 Dave。 您能否向波形中添加 Vin 和 SW 并放大其中的1个脉冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、Chris。  附加3个图像。  第一个详细说明了"正常"行为。  有一些我不知道的3.4kHz 尖峰!   

    正常

    短路

    短路后放大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的发送。

    Vin 的电平是多少(很难分辨、因为它在示波器上很低)? 您能否在示波器上稍微向上移动该迹线、使其不会隐藏? 使用万用表测量什么电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它由锂聚合物电池供电。 现在它以大约3.8v 运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我记得这是您的应用。 但在您展示的3个波形中、我认为 Vin 不是3.8V。 您是否可以将黄色迹线移至示波器上的较高位置、以便可以看到它? 该电压在(短路后)处的直流电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris - Shoot、本应该看起来更接近。  短路后、蓄电池 V 在1.9和2.2V 之间悬停。  因此、难怪 SW 未开启。   

    我从电路中取出电池、然后再次将其短路、电池立即恢复、正如预期的那样。  有人把它压下来。  我将进一步调查、但我们最欢迎您提出建议。  谢谢你。   

    短时间后:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢确认 Dave。 是的、电池电压会被保持。 电池组内部可能有一个保护电路、当电池电源电压如此低时、该电路会将电池电源电流限制在非常小的范围内。 我假设您可以通过短接电池(例如使用十进制电阻箱)、然后缓慢增大短路的电阻、以在短接后生成电池电压恢复的 V-I 曲线来测量这一点。