请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HA08-Q1 大家好、
您能否在数据表的 EE 表中告知 ISB 和 IOUT (待机)电流之间的差异?
我想知道 STANDAY (FET 禁用)中电池(连接到 VBB 的12V 铅酸电池)的总输入电流。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否在数据表的 EE 表中告知 ISB 和 IOUT (待机)电流之间的差异?
我想知道 STANDAY (FET 禁用)中电池(连接到 VBB 的12V 铅酸电池)的总输入电流。
此致、