This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:ECO 模式电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703598/tps54302-eco-mode-current

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS54308

大家好、

我的客户在 所附图中的 ECO 模式期间测量的电流约为0.5A。   该电流是否 可以减小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    进入 ECO 模式时的电流由 Vin、Vout 和 L 的组合决定。您可以尝试不同的组合、例如减小 Vin、增大 Vout 或 L

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、当它进入 ECO 模式时、问题不大、但为什么峰峰值噪声要高得多? 该图是在0.4A 静态负载下绘制的。 例如、如果您在10mA 至0.45A 范围内负载、则峰间噪声是不同的。 输入小于0.5A 的注释意味着系统很有可能看到纹波。

    更重要的问题是如何减少纹波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    在 Eco 模式下、纹波非常高。 如何进一步降低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没有减少纹波的好方法、它是 ECO 模式部件的特征。 TPS54308是 FCCM 版本器件、与 TPS54302属于同一系列、如果您确实关心纹波、则可以使用它。
    Ryan