This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:可以在负电源中使用 TPS25200

Guru**** 2618775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675205/tps25200-can-one-use-the-tps25200-in-a-negative-supply

器件型号:TPS25200

您好 TPS25200 Gurus!

TPS25200是否可用于随附的 PDF 图纸?  如果不是-您会推荐什么。  负载电流低、<100mA、但我们需要保护馈送压电桥的两个电源轨免受短路的影响(负载单元位于电缆末端、可能会损坏)。

e2e.ti.com/.../TPS25200-in-a-Negative-supply-3_2700_18.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您联系 E2E。

    可以像 PDF 中提到的那样对 GND 路径进行门控、因为器件不会看到任何违反器件 GND 和器件 GND 之间潜在差异的 b/g/n Vin 的行为。

    但是、无法对-ve 轨进行门控(输入端为-5V 时)。 这种情况类似于在器件输入端施加反向电压、并导致器件损坏。 请查看下图、并告知我这是否合理。

    压电桥端的负载端接是如何的?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    称重传感器(压电桥)的输出将馈入放大器/ADC 信号链。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    左侧部分所示的原理图电路应该正常工作。 如果您需要在 EVM 上进行验证、请告诉我。

    此致、
    Rakesh