This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:设计将影响中 MIC 的信号。

Guru**** 2491105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699126/tlv62569-design-will-impact-the-signal-of-mic-in

器件型号:TLV62569

降级:

使用 TLV62569时、输入为5V、输出为1.2V。

原理图如下、我们使用 webench 对其进行了检查。 我们认为没关系。

但是、设计会影响中的 MIC 信号、您能不能提供一些建议?

L1是否会影响信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、
    MIC 是什么意思?
    麦克风的哪个信号会产生影响?
    您能描述您发布的第三个数字吗?

    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina:
    该产品是智能音频产品、具有一些 MIC 输入。
    我明天将要介绍的第三个图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    感谢您对终端设备进行预处理。 在这里、我需要更多信息来帮助您。 您能否描述 TLV62569的哪些信号/频率会影响 MIC 信号? 以及它如何影响它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、
    我没有听到过您的反馈、您是否能够为客户的设计找到解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina:
    感谢你的帮助。
    客户使用 TI 电源模块更改了解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    感谢您的回复、出于好奇、您能否精确地确定模块器件型号?

    谢谢
    Sabrina