This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700-Q1 --如何为 RT 选择合适的值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700-Q1, TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674039/tps3700-q1---how-to-choose-an-suitable-value-for-rt

主题中讨论的其他器件:TPS3700-Q1TPS3700

    您好!

   我还有一些有关 TPS3700-Q1的其他问题:

    如何为 RT 选择合适的值?

    根据我的计算、如下所示:

    假设:V (监视器)=5V

    I (INA++ INB-)=25+15=40N A

    RTV (监视器)/100* I (INA++ INB-)=5/100*40=1.25Mohm

    我不确定我的计算是否适合 RT?

    假设我们的产品不建议使用高于100k Ω 的电阻器、那么我的问题是我们是否可以选择比 INA+和 INB-端子上输入电流更高的电流?……

  例如,1500次,因此 RTV (Monitor)/1500* I (INA++ INB-)=5/1500*40=83k Ω……是否正常? 还是会给器件带来不良影响?

   2. R2的计算有两个公式,因此我们将计算出两个值…如何选择该值?

   

如何计算输出线上的上拉电阻器?

  我的理解:RPU=(VPU-VLV)/IS (VPU:上拉电压;VLV:输出电压低 ;IS:输出灌电流)

   对吗?

  

 

 

4.如果有必要在输入线路(INA+、INB-)上保留旁路电容器?

 

 

    谢谢!!!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器的下降没有问题。 数据表还显示了10k 范围内的电阻。 请参阅数据表的图14、18和20。

    请告诉我们有关您的应用的更多信息。


    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    在下面查找您的问题的答案。

    rt = r1 + r2 + r3、并且应该比流入内部感测比较器的泄漏电流大大约100倍、以便在精度和功耗之间实现良好的平衡。 如有疑问、大约1兆欧姆的 RT 将起作用。 您可以将电阻器值减小到100k 以下、精度会提高、但您的 IQ 将朝向较高的端、这是没问题的。

    2、两个方程式都是正确的、只是不同的方法来查看相同的值。 一个等式用于查看"当 VDD 从"低电平"上升到高于 VIT-时释放欠压条件的值"、另一个等式是"当 VDD 从高于 VIT-下降到"低电平"时启动欠压条件的值。 这是相同的、但一个是查看上升电压条件、另一个是查看下降电压条件。 当改变 VDD 上升或 VDD 下降的视角时、唯一的区别是滞后。 这两个公式都可以使用、具体取决于您希望如何查看应用的情况。

    3.正确。 通常、~10k 至~300k 应正常工作。 始终仔细检查输出灌电流远小于40mA 的最大值。

    4、旁路电容有助于防止因噪声或电源瞬变而产生误触发。 它们不是必需的、但可以使您的应用更加稳健并抗干扰。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

       感谢您的反馈!

      能否帮助我仔细检查以下电路:(它可以工作吗?)

      我们的要求:我们需要监控 V5V0_MONITOR (V5V0_MONITOR 电压范围:4.9V 至5.1V)

      当 V5V0_monitor <4.7V 时,TPS3700应输出低电平;

      当 V5V0_MONITOR >5.2V 时,TPS3700输出应该为低电平;

      当4.7 <V5V0_MONITOR <5.2V ,then TPS3700 should output high ; 时  

      

      

      

      但最近我们对  上述 概念进行了简短的计算, 我们发现  在某些电压范围内有许多浮动状态。  我的补偿这些浮动状态 受 VIT+和 VIT-的影响。  

     您可以看到以下计算 出的图片:

     我对 OUTA 的下述要求如下:

     当 INA+<387mV (VIT-)时、OUTA 输出低电平。

     当 INA+>404mV (VIT+)时,输出高电平。

     当 <INA+<404mV, then OUTA output floating. 为387mV 时

     我的问题是、我不知道如何为我们的设计控制这些浮动状态? 您是否有一些问题?非常感谢!!!

       

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢您的回复!
    我的问题就像我对 Michael 的回复一样。 您能在评论中看到图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、很遗憾、我无法在您的上一篇文章中看到图片。

    您是否在芯片的输出端安装了上拉电阻器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     能否帮助我仔细检查以下电路:(它可以工作吗?)

      我们的要求:我们需要监控 V5V0_MONITOR (V5V0_MONITOR 电压范围:4.9V 至5.1V)

      当 V5V0_monitor <4.7V 时, TPS3700 应输出低电平;

      当 V5V0_MONITOR >5.2V 时, TPS3700 输出应该为低电平;

      当4.7 <V5V0_MONITOR <5.2V ,then TPS3700 should output high ; 时  

      

      

      

      但最近我们对  上述 概念进行了简短的计算, 我们发现  在某些电压范围内有许多浮动状态。  我的补偿这些浮动状态 受 VIT+和 VIT-的影响。  

     您可以看到以下计算 出的图片:

     我对 OUTA 的下述要求如下:

     当 INA+<387mV (VIT-)时、OUTA 输出低电平。

     当 INA+>404mV (VIT+)时,输出高电平。

     当 <INA+<404mV, then OUTA output floating. 为387mV 时

     我的问题是、我不知道如何为我们的设计控制这些浮动状态? 你是否有一些吃的?非常感谢!!!

    您好 Kail、现在可以看到图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在任何情况下、输出都不应"浮动"。

    我们创建了一个方便的工具、可帮助用户为任何应用计算正确的电阻器。 请尝试使用此工具、并告诉我这是否对您有所帮助。

    如果工具对您没有帮助、请提供反馈。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8424.Supervisor-Resistor-Calc-for-TPS3700-and-TPS3701-.xlsx

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

       感谢您的计算器工具! 它对我们很有用!

       但我有与前面提到的相同的问题。我的问题是关于精度的、输出是"浮动"的

       例如:我们按下图配置参数。

       OV 情况:

      V_mon_OV=5.2V ;我们可以看到 V_it+_(MAX)=5.35V 和 V_it+_(min)=5.05V;返回条件 : V_it-_(MAX)=5.34V 和 V_it-_(min)=5.04V

      通常、我们可以确保当 V_IT+>5.35V 时、OUTA 输出为高电平。  (高于最大值)

      通常、我们可以确保当 V_IT-<5.04V 时、OUTA 输出 为低电平。 (低于钕值)

      但我们无法获得5.04V <V_IT+<5.35V, what does OUTA output? 电压 高、低或浮动? 因为器件和电阻器上有容差....

      我不知道我的理解是否正确?

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的假设是错误的。 您写道:

    "当 INA+<387mV (VIT-)时、OUTA 输出低电平。

    当 INA+>404mV (VIT+)时,输出高电平。

    当<INA+<404mV, then OUTA output floating." 为387mV 时

    这是错误的! 首先、INA+必须高于400mV 才能使 OUTA 变为高电平。 之后、当 INA+再次下降时、OUTA 在 INA+期间保持高电平介于394.5mV 和400mV 之间。 当 INA+低于394.5mV 时、OUTA 仅变为低电平。 因此、没有未定义的状态、也没有悬空。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您所指的状态之间是内部比较器迟滞的影响。 输出将保持其所处的状态、直至达到该器件的下降阈值。 器件具有此迟滞的原因是、如果电源恰好在检测电压附近移动、输出将频繁变化、但随着添加的迟滞、电源将需要通过稍微低于上升跳变电压的电流。

    最坏情况下的计算仅在最坏情况下器件条件和组件容差下进行。 最典型的条件将出现在最小值-最大值范围的中间。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

      感谢您的反馈! 你是对的!

       我在上一篇帖子中更正了它!

      谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    感谢您的回复!
    我说过"浮动"状态基于您所说的最坏器件条件和压差下的满足情况。
    谢谢!!!祝你度过美好的一天!!