This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:PFM 模式和输出功率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61089, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684940/tps61089-pfm-mode-and-output-power

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件:TPS61088TPS61178PMP8921

您好!

客户正在查看其系统中用于升压转换的 TPS61088、TPS61089和 TPS61178。

  1. 我们注意到、这三种器件都可以选择在轻负载时进入 PFM 以保持效率。 但是、TPS61178在第15页专门提到了"省电模式"。 该器件是否执行任何额外操作以节省比其他器件更多的功耗、或者仅针对 PFM 模式进行节能模式游戏。

  2. TPS61178数据表的图10显示了可将开关电流限制设置为15A。 是否可以在该设置下运行器件?

这里是输入/输出条件。 我们可以安全提供的最大输出电流是多少? 您是否推荐 TPS61178?
  1. VIN 是锂离子电池、因此可能低至3V
  2. 输出电压为12V
  3. 客户希望提供3A 的输出、但我们意识到这可能是不可行的。


此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出是连续电流、则可以将 TPS61178的峰值开关电流限制设置为最大值约8A。 对于12V 输出、我建议使用具有更大输出电流的 TPS61088。 但在 Vin=3V 条件下、TPS61088只能支持12V/2.2A 的最大输出电流。  3A 输出是否为连续电流? 如果  是连续电流、建议他们使用控制器。

    顺便说一下、您能否与我们分享使用方法? 我们需要了解营销要求。 我将向您发送一条消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    对问题1有什么意见?

    我建议客户将注意力集中在 TPS61088上、因为他们需要尽可能多的输出电流。 客户目前正在寻找是否可以将负载要求放宽到3A 以下。 它们可能会使2.2A 成为可能。 您是如何得到该2.2A 数字以便我可以向客户解释的?

    控制器的问题在于、任何输入电压低至3V 的器件都具有极高的 Iq。 由于这是电池供电的、因此 IQ 非常重要: www.ti.com/.../products.html

    如果我们无法使 TPS61088正常工作、我还建议使用此设计: http://www.ti.com/tool/PMP8921

    重负载在一定程度上是连续的、超过几秒钟但不到一分钟。

    再次感谢!

    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于 TPS61178、省电模式意味着轻负载时的 PFM 模式。 您可以使用 PMP8921,也可以使用控制器 TPS5122。