This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165单 LED

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702929/tps61165-tps61165-single-led

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS54201

您好!

TPS61165是否能够通过12V 电源以700-800mA 的电流驱动单个 LED (红色~1.8V/白色~3、3V)?

谢谢、

-5t34m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此项目已分配;有人将在短时间内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕这是不可能的。 TPS61165应配置为升压转换器。 在此应用中、降压转换器更合适。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、根据您的要求、您会推荐什么降压器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕我无法帮助解决这一问题。
    我建议您在降压论坛或此论坛中发布另一个主题、但询问 LED 指示灯。 其他专家将与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 TPS54201。 您可以查看该器件。

    谢谢、

    BRS、

    罗斯利