This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220低功耗输出

Guru**** 2471030 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684339/tlv61220-tlv61220-low-power-output

器件型号:TLV61220

当前遇到的情况是,当 VIN 介于0.57和0.64V 之间时,当加载 Iout 时,tlv61220将突然“保持”。
高电流、但输入未降至0.5V 以下、61220无法进入关断模式。
如果用户使用的电池已经耗尽了器件的电量、我们担心电池电压会被下拉至大约0.6V。
另一方面、TLV61220 Keep 具有大电流、并最终从电池泄漏。

想问、当输入功率为0.57 ~ 0.64V 时、输出为50mA 行为是否正确?

PS:电源设置为50mA CC 输出的测试条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里没有看到问题。 该器件只是尝试将输入电压升压至稳压输出。 但由于负载大于其能力、它会发生故障。 另请注意、在这种低输入电压下、效率不是很好。
    输出电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出功率3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电流是多少? 如果卸载、IC 是否变为正常。
    您能否分享电感器的原理图和器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SNR2010K_2D00_4R7M.PDFPlease见附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流是多少? =>请参阅

    如果卸载,IC 是否正常。=>yes

    您能否分享电感器的原理图和器件型号?=>请参阅以下内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是流出 BT_3P3V 的电流。
    电感器正常。
    请在触发此问题时同时测量 SW、BT_3P3V 引脚电压波形
    您还可以共享布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们不需要布局。 我们现在讨论的是规格问题。 当 TLV61220处于输入电压0.57~0.64V 时,当加载 Iout 时,tlv61220将突然“保持”在高电流(50mA)。 我们担心电池电压会出现。 下拉至大约0.6V、而 TLV61220 Keep 具有更高的电流、最终导致电池泄漏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    您能否在输入电流达到50mA (也放大开关波形)后测量 VIN 和 SW 波形? 因此、我可以分析发生的情况。 以及作为负载添加了多少电流?