This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:压降

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TPS7A37, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703669/tlv757p-voltage-dropout

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: TPS7A37TPS7A91

您好!

我检查了 TLV757P 的 Vdo 压降电压。

对于 Vout=1.2~1.3V、Vdo =1V 是相当大的。

您是否有适用于1A LDO 的低 Vdo 解决方案? 采用较小封装的 VDO<0.2V 更为可取。

请提供建议。

谢谢、

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    感谢您的请求。
    我将介绍采用2x2封装的 TPS7A37、采用2.5 x 2.5封装的 TPS7A91。 这两个器件的最大 Vdo 均为200mV。

    此致、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    非常感谢您的建议、我们将研究这些选项。

    此致、

    Philip