This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61093:使用500mA 外壳

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704047/webench-tools-tps61093-using-500ma-case

器件型号:TPS61093
主题中讨论的其他器件:TPS61085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们正在考虑在以下条件下使用该器件。
输入电压:5V
输出电压:8V
输出电流:0.5A

但该器件具有过载保护功能。 该阈值典型值为300mA。
在这种情况下、WEBENCH 输出到以下电路。
我认为该器件不能使用这种情况、因为电流值实现了过载保护。
正确吗?


此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您的应用需要其他解决方案、如 TPS61085
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    感谢你的答复。
    我们请求更正此 WEBENCH 错误。

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提醒。 我们将这样做。 您还可以绕过隔离 FET