This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24710:使用 TPS2471x 和 TPS24720的软启动

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675459/tps24710-using-soft-start-with-tps2471x-and-tps24720

器件型号:TPS24710
主题中讨论的其他器件:TPS24720

您好!

我不理解应用报告《使用 TPS2471x 和 TPS24720的软启动》中提到的" CSS 和栅极引脚之间的任何串联电阻"的含义。
因此、请在图中显示串联电阻。
此外,您能否告诉我"添加此电阻会导致热短路测试期间出现不良行为"的含义?

使用 TPS2471x 和 TPS24720的软启动
http://www.ti.com/lit/an/slva749/slva749.pdf

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡托、

    栅极有一个1A 的拉销。 当 TPS247xx 进入热短路状态时、由于该电阻器上的电压、栅极电容器将无法充分放电。 热短路期间的快速下拉电阻器会在短路仍然存在时恢复正常重启到功率限制、这很可能。 但 SS 电容器仍将充电、因此 FET 将完全导通、而不是在有限期间进行调节。 因此、您很可能会使 FET 发生故障并出现非常奇怪的故障行为。 此外、由于计时器在加电期间激活 dv_dt、因此必须尽可能减小 CSS、因此您必须使用更长的 CT、这可能会在功率限制故障中对 FET 施加应力。 使用产品页面上的设计计算器工具完成设计。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的解释。

    顺便说一下、请在图中显示串联电阻。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    我对串联电阻的理解是否正确,如下图所示?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡托、

    其理念是不使用串联电阻、因此不应在图中显示。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的解释。

    我找到了下面的测试报告并理解了该报告。

    https://e2e.ti.com/support/power_management/power_interface/f/204/t/409306

    此致、
    加藤