This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61060:PWM 亮度控制的最大占空比

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683726/tps61060-maximum-duty-of-pwm-brightness-control

器件型号:TPS61060

您好!

我的客户正在考虑使用尽可能高的高占空比 TPS61060。

尝试99.6%的占空比时、器件运行不如链接 的"原始问题"。

可以将 PWM 控制设置为更高的值吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    您在何处应用此控制信号? 如果您使用 PWM 来控制亮度、我必须假设您将控制信号连接到 EN 引脚。

    使用连接到 EN 引脚的 PWM 来控制亮度时存在一些限制

    PWM 控制信号不应高于1KHz。
    2. PWM 低电平信号时间( tPWML )应小于25ms,否则器件可能会进入关断模式。 即、如果您希望完全控制0%至100%的亮度、PWM 应高于40Hz。

    如需更多信息、请参阅数据表第5页的脚注。

    您还可以使用数字控制方案通过将控制信号(而非 PWM)连接到引脚 ILED 来控制亮度。 有关详细信息、请参阅第8.4.2节。

    当您提到"器件运行不好"时、您能详细说明吗? 您是否对电流进行过测量? 低亮度不能正常工作还是高亮度不能正常工作?

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    您的问题是否已解决?

    如果您没有任何其他问题、我将认为此案例已关闭。

    此致
    H L