This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:推荐用于由锂电池供电的太阳能收集系统的 IC

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682049/bq25570-recommended-ic-for-solar-harvesting-system-powered-by-a-lithium-battery

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25504

您好!

我正在从事一个项目,其中三节太阳能电池(每节电池产生0.5V、30mA 电流)和热能发生器用于为3.7V 锂离子电池充电。 此外、还有一个负载需要经过稳压的3V 输入(高达100mA)。 我有一个将两个源(太阳能电池和热能)相结合的电路。 所有这些的总电压不超过2V。   

我查看了 bq25570和 bq25504两个 IC 的数据表以及 David 提出的问题;在我看来、bq25570似乎适合这个项目。 能量收集器的输出将连接到 VIN_DC 引脚、负载将连接 到 VOUT 引脚。 我想知道我在 IC 选择方面是否处于正确的方向。  

如果您有任何其他意见、我们也不胜感激!   

此致、

Vahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 BQ25570可能是此类应用的理想选择、因为它具有内部降压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahid、
    我对太阳能和 TEG 能量采集感兴趣。 您是否愿意分享您将这两个来源相结合的解决方案?
    谢谢、Rickc会议