This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:由 PCA9536控制

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100, PCA9536, PCA9557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702484/tps7a7100-controlled-by-pca9536

器件型号:TPS7A7100
主题中讨论的其他器件: PCA9536PCA9557

我将通过 i2c IIO 扩展器控制 TPS7A7100的输出电压。 应用手册中的描述:

http://www.ti.com/lit/an/sbva035a/sbva035a.pdf

我将在1.2和1.8V 之间切换。

因此、我将 TPS7A71000的100mV 和400mV 直接接地。 和50mV、1.6V 交错开路。 200mV 和800mV 连接到 i2c IO 扩展器。

如果现在我将端口 P1或 P2配置为输入(高阻抗)、则输出电压为0.0V、而不是1.0V

如果 P1和 P2配置为输出("0")、则输出电压为2V -正确。

如果 P1为输入、P2为输出、则 Vout 为1V、而不是1.8V。

如果 P1为输出且 P2为输入、则 Vout 为0V、而不是1.2V。

问题出在哪呢?

PCA9536的输入阻抗是否不够高? 应用手册适用于 PCA9557。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lars、

    您能否提供输入电压、输出电压、200mV 和800mV 的范围? 我特别好奇 ANYOUT 引脚上的电压是多少。 这些引脚是否可能被驱动至电压而不是高阻抗?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "这些引脚是否可能被驱动至电压而不是高阻抗?"
    此引脚仅由 PCA9536驱动。 我认为问题来自 PCA9536。
    如果我卸下 PCA9536并放置 R1109或 R1110、则其工作正常。 但不再可编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lars、

    我同意你的结论,即这个问题似乎与 PCA9536有关。 当您需要输出时、输出似乎不是真正的高阻抗、因此会影响电阻分压器。 如您所述、我们使用 PCA9557进行了概念验证。 您是否可以为您的应用切换到 PCA9557?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会切换到 PCA9557。 此 IC 非常大、我不信任 TPS7A7100的功能。 PCA9536和9557的数据表在功能上没有差异。 我将为我的应用采用另一种方法。

    谢谢你