This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:带 EN 的 RC 滤波器 Vin

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684974/tps2595-rc-filter-vin-with-en

器件型号:TPS2595

我尝试通过串联 RC 滤波器连接此电子保险丝/热插拔器件的 Vin 和 EN 引脚、以平缓并保护 Vin 和 EN 引脚。 这是可以接受的、还是会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neal Tatum、

    Vin 和 EN 引脚都内置了迟滞、如果您需要更高的抗噪性能、可以添加 RC 滤波器。 我没有预见到任何问题。
    什么是电源? 应用用例?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 要进一步探讨这个问题:

    在负载开关(例如 TPS22915B)上实现该 RC 滤波器来代替热插拔、该怎么办? 这将再次使用 RC 滤波器连接 Vin 和 ON 引脚、以限制到 ON 引脚的电流并防止插入时出现毛刺脉冲(导通)。 这种情况是否适用于预期的3.3V 输入电压? 对于5V 电压、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    如果我的理解是正确的、那么您希望使用 TPS22915B 在 VIN 和 ON 之间创建一个 RC 滤波器。 这样、当施加 VIN 时、VIN 和 ON 引脚之间存在延迟、这将允许输出上的线性上升时间来控制浪涌电流。

    回答您的问题、是的、这是可能的。 您希望实现哪种延迟?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius