This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:直流/直流稳压器问题//请求很敏感-请勿发布

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002, LM5118, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674945/lm5002-question-to-dc-dc-regulator-the-request-is-sensitive---please-don-t-publish

器件型号:LM5002
主题中讨论的其他器件: LM5118LM3481

尊敬的 TI 团队:

 

我有以下电源请求。

输入电压范围为9..42V DC。

输出电压为12 VDC。 满足稳压器的要求:

 

VIN:      9..42V 直流(需要降压/升压)

输出电压:  12 VDC

输出电流:    300mA

使能引脚

fsw:     > 800kHz (应可与其他开关稳压器(800kHz)同步)

软启动很有用

 

我选择了 LM5002 (数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5002.pdf)、因为该器件看起来正常。

LM5002是否适合此应用、您能否向我发送外部组件的建议?

 

如果有更好的解决方案、请告诉我。

 

由于此请求是客户向我提出的请求、请勿发布此请求。

 

此致/ Viele Grüße ö m、

Harald

EBV Elektronik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harald、

    我不明白为什么您选择升压转换器 LM5002、因为您正在尝试寻找降压/升压转换器。
    您的意思是输入电压范围是9-42V、输出电压是12V@0.3A 吗? 右侧

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    我选择 LM5002是因为它被称为降压/升压。 如果我错了、我需要找到另一个器件。

    输入电压范围为9V...42V、输出电压固定为12V @ 0.3A
    需要使能引脚。
    fsw 应> 800kHz (应可与其他开关稳压器(800kHz)同步)和
    软启动会更好。

    您的建议是什么?

    此致、
    Harald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harald、

    LM5002不能用作降压/升压转换器。
    高于800kHz 的开关频率将导致效率降低。 我建议使用较低的 Fsw。
    您可以选择 LM5118降压/升压控制器、但最大 Fsw 仅为500kHz。 如果您仍然需要更高的 Fsw、LM3481可用作 SEPIC 配置。

    此致、
    Zack