This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3642:VIN = 2.5~3.5V 时的 LED 效率数据

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675282/lm3642-led-efficiency-data-under-vin-2-5-3-5v

器件型号:LM3642

大家好、

我想问两个问题。

1)
我认为以下 LED 效率包括升压转换器的效率。
我的理解是否正确?


2)
在 VIN=2.5~3.5V (尤其是 VIN=3.0~3.5V)下、TI 是否有 LED 效率数据?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)是的、这包括升压和电流源的效率。

    2) 2)此处是具有扩展 VIN 范围的1.5A 效率图。  请注意、虽然效率不会下降、但 LED 电流会由于器件达到电感器电流限值而下降。

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg–San、

    感谢您的友好支持!
    我相信 LED 电流(红色)和 LED 效率(蓝色)是相反的、因为效率特性与图18不同。
    LED 效率是否呈红色曲线?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。  我交换了标签。  这是校正后的图。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg–San、

    感谢您的友好支持!

    此致、
    雅丽塔