This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:关于 TPS249X_8x_Design_Calculator 和 UVLO

Guru**** 2490905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS2490, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703324/tps2492-about-tps249x_8x_design_calculator-and-uvlo

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS2490LM5069

您好!

您能给我讲一讲 TPS249X_8x_Design_Calculator 吗?
数据表的 UVLO 计算结果与 TPS249X_8x_Design_Calculator UVLO 结果不匹配。
请 告诉我计算工具中 UVLO 的计算公式。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    使用数据表中的等式27计算典型值、然后使用 EC 表中的值计算最小值和最大值。

    例如,UVLO 阈值上限的最小值为10.08*1.32/1.35=9.85

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的友好支持。
    "使用数据表中的公式27计算典型值"
    →TPS2492/3的数据表中没有对"公式27"进行说明。
        您是否参阅 TPS 2490数据表?
        我可以将其应用于 TPS2492吗?

    TPS2490和 TPS2492具有不同的 EN 阈值变化。



    此致、
    Yusuke /日本地区


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    是的、您可以申请。 设计工具使用的 TPS2490值与典型值相同。 您可以看到 TPS2490和 TPS2492之间的最小值和最大值相差10mV、这意味着只有0.7%的差异。

    我建议考虑使用 LM5069器件而不是 TPS249x。 LM5069具有230mA 的强下拉电流、可在短路故障期间提供快速响应。

    此致、
    Rakesh