This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:LM5041的升级套接字是否集成了用于降压的栅极驱动器?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684193/lm5041-do-we-have-upgrade-socket-of-lm5041-which-integrate-the-gate-driver-for-buck

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件: LM5045PMP9219

您好!

我的客户想知道我们是否有能够替代 LM5041+栅极驱动器的插座、因此他们不需要外部栅极驱动器来实现降压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    您能不能详细介绍降压功率级及其规格?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter
    48V 输入,800W 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    这是一种非隔离式隔离式设计吗?

    我们有 PMP9219、这是基于 LM5045的720W 12V 输出设计。 输入范围为36V 至75V。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我找不到 PMP9219
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我通过电子邮件向您发送了链接。

    此致

    Peter