This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16301Q2:如何了解分流开关中的电流方向?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703342/csd16301q2-how-to-understand-direction-of-current-in-shunt-switching

器件型号:CSD16301Q2

您好、sirs、

 我正在研究 ToF 电路。 在"OPT8241-CDK-EVM IB 10-50"中、我不知道 U15/U16的工作条件。

 我已阅读"sbaa209a.pdf"。 我想知道以下问题:

D11~16是如何工作的? U15是闭合还是断开?峰值电流是如何流动的?

U16的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    1.您可以将激光+MOSFET 组合左侧的所有物品视为恒定电流源。 根据 TRIG_G 信号状态、该电流在 U15或 D11~D16之间路由。 U15是 NMOS、当 TRIG_G 为高电平时打开、导致整个电流流经 U15。 另一方面、当 TRIG_G 为低电平时、所有电流都流经 D11~D16。

    仅 当 U16导通时(即当 Illum_en_G 信号为高电平时)、才会完成上述电流。  在 CDK 中、U16被用作一个额外的保护级别来确保激光器的眼睛安全运行。 这还可确保仅在积分期间(当 ILLUM_en_G 为高电平时)打开激光器。

    此致

    镍薄型