This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65680:CAN#39;t 将数据写入 OTP 存储器

Guru**** 2633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701572/tps65680-can-t-write-data-to-otp-memory

器件型号:TPS65680

大家好、:

我们遇到了无法将数据写入 OTP 存储器的问题。

但 I2C 接口是可以的(可以对寄存器进行读取和写入)、我们发现在 OTP 存储器编程期间 OTP_LDO 没有输出。

我们确保 LS_CNTRL 为低电平。

是否有任何可能的原因导致此问题?

如果将数据写入 OTP 存储器失败的根本原因是 OTP_LDO 损坏、我们是否可以向 OTP_LDO 引脚添加外部8V 电源支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在6月25日前回复

    此致、
    Shinya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya:

    有更新吗? 这是客户的紧急情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我今天会回来的

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    数据表的第7.5节介绍了无法对 OTP 进行编程的原因。
    VGH 是 OTP LDO 的输入、因此它需要高于10V 才能启动程序周期。 此外、需要将 CONFIG2寄存器的 OTPLDO_EN 位设置为1以启用 OTP LDO。 如果看不到任何 OTP LDO 输出电压、则不会应用 VGH 或 OTP LDO 不会通过 OTPLDO_EN 位启用、如上所述。
    要回答有关是否可以提供外部电压进行编程的问题、可以提供外部8V 进行编程、但请确保在施加外部电压之前通过将0写入 OTPLDO_EN 位来禁用 OTP LDO。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特:

    感谢您的回复、我们将尝试为 OTP 程序添加外部8V 电压。