This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:GPC - Rbtweak 之后的下一步

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675554/bq40z50-the-next-step-after-gpc---rbtweak

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRB

大家好、

只需确认 Rbtweak 之后的正确过程。

在 Rbtweak 过程之后、结果可能是黄金映像、或者我需要执行学习周期来创建新的黄金映像?  

对此有何评论?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 Impedance Track 监测计的完整过程为:
    1) 1) GPCCHEM、以查找要使用的化学 ID (电池曲线)
    2) 2)在室温下运行学习周期、或使用 GPCRA 查找黄金 Qmax 和 Ra 值
    3) 3)如果必要和/或步骤2之后的低温测试不理想、则使用 GPCRB (RB 调整)优化低温性能
    之后、您可以生成黄金文件、但我们建议进行测试以确认所有其他配置设置是否满足您的需求、如果不满足、您可以修改这些设置并在创建最终生产映像之前重新测试。