This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100EVM:有关 bq34z100-EVM 电池充电和放电学习周期计算的信息

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676892/webench-tools-bq34z100evm-regarding-calculations-of-learning-cycle-for-charging-and-discharging-the-battery-for-bq34z100-evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

IAM 测试蓄电池型号:铅酸,12伏电压,1.4安容量。

我能够在 bqstudio 中获取电压,但我真的很困惑如何设置其他参数。

在学习周期中,需要多少电阻器放电,以及要为电池充电的充电器类型。

如数据表中所述,我们必须使用 C/7参数对电池放电 ,也就是说1.4/7=0.2A,这意味着我必须在一小时内放电0.2A,它是否正确?放电需要多少电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    您的第二个帖子已分配给同一 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用电源手动为其充电、也可以使用铅酸充电器。
    根据您的正确计算、C/7表示1.4Ah/7hr = 0.2A。 这意味着您应该以200mA 的电流从满放电到空放电。 这需要大约7小时、但不会恰好是7小时。