This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:带有 UCC27712栅极驱动器的 SM72445面板模式

Guru**** 2509875 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187359/sm72445-sm72445-panel-mode-with-ucc27712-gate-driver

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件: UCC27712

尊敬的专家:

我正在设计使用 SM72445为48V 电池充电的太阳能充电器。 太阳能电池的输入范围在30V 至180V 之间变化、这意味着这一点

当输入大约为输出充电电压时(根据 SM72445的数据表、变化2%)、可能会发生1:1 (100%占空比)。

问题是、SM72445将如何在100%时切换输出低侧开关 MOSFET、以在此旁路模式期间使两个高侧 MOSFET 保持导通状态?

我提出这个问题是因为 UCC27712驱动器可以在100%占空比下工作、但控制必须确保低侧 FET 被切换

使用特定频率时、高侧 NMOS 驱动器的自举电源(HB-HS 上的电压)会定期重新充电、并且不会降至 UVLO 以下。

谢谢、此致、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    SM72445仅为 H 桥驱动器提供数字控制信号。  因此、它取决于 H 桥驱动器在不进行开关时如何维持高侧栅极信号。

    如果  您需要 有关 UCC27712的更多详细信息、可以使用 UCC27712作为主器件打开另一个线程、以便为该器件分配合适的支持团队。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    如下图所示、自举电源需要来自低侧 MOS 的周期性导通信号来进行自我充电、它仅取决于驱动信号、因为我认为 UC27712内部没有任何智能知道我们要继续工作 高侧 FET 不确定:

    虽然当我们使用正常 FET 达到100%时、我在 SM72445的数据表中找到了一些有关面板模式的信息(这一点很重要、尤其是最后两句):

    "H 桥 PWM 运行的三种不同频率以及面板模式开关的两种不同实现可在 ADC 输入通道2 (引脚 A2)上设置。 下表列出了用户可以在引脚 A2上选择的不同条件。 对于同步开关的运行、每个频率都有一个不同的相关死区时间。 当使用专用 PM 开关模式时、该单元将在进入 PM 模式时停止转换器开关、PM_OUT 引脚将以高频率开关、以激活专用的面板模式开关。

    当使用 H 桥模式时、该单元将使 H 桥开关保持在工作频率的一半(以减少开关损耗)、总输入输出比为1。 死区时间在此阶段不变。 "

    我还会询问同样的栅极驱动器器件型号问题、但同时、如果您有其他人可能知道答案、请告诉我。

    谢谢、此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我还会在 SM72445的数据表中看到以下句子:

    SM72445不需要专用开关即可实现面板模式。 四个降压/升压开关可以
    控制以实现 PM。 专用开关可用于实现更高的效率。 设置引脚上的电压
    A2在选项之间进行选择。

    基于这一句以及之前的红色句子、我想知道 SM72445的四个开关是如何工作的(开关算法是什么)、以实现不会达到 UCC27712栅极驱动器100%占空比的面板模式。

    再次感谢、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    在 PM 中、PM_OUT 创建440kHz 信号、是否可以使用该信号刷新驱动程序?

    另一方面、该器件在 PM 下仅为60s、然后返回 MPPT 模式以检查跟踪是否仍然正常。 通常、在此期间、我预计所有4个开关至少会有一些开关周期。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    SM72445数据表指出,面板模式不需要专用的 PM 开关,我也可以使用 H 桥,这样我就可以利用它。

    我问过面板模式、因为 UCC27712在高侧 MOSFET 上具有自举电源、需要在低侧进行一定数量的开关才能为自举电容器充电、因此我想知道 SM72445如何命令面板模式切换 高侧是否保持开启? 在激活面板模式且您可以看到 SM72445中的栅极驱动器的情况下、您是否没有进行任何测量?

    我发现有一个线程、其中有一个 Youhao Xi 对 Feng Xu 说过不同的工作模式:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762432/sm72445-the-mppt-operation-of-sm72445/2826601#2826601

    在他的第一个回答中、他说:

    '控制器感应输入和输出电压以决定工作模式。  例如、MPPT 电压为 Vin1、您的输出电压为 Vo。  如果 Vin1 >Vo、则控制器将以 Vo/Vin1占空比以降压模式运行。

    如果 Vin1

    如果 Vin1接近 Vo、控制器将以适当的占空比在降压/升压模式下运行。 "

    了解红线意味着、无论 SM72445电压(Vin 和 Vout)的接近程度如何、它都将执行开关操作。

    我再次问这个问题、因为有必须刷新的自举 CAN、而不会达到高侧栅极驱动器的 UVLO。

    另一件事是、您需要启用未运行的桥另一侧的高侧。 例如、当您进行降压时、您必须持续启用升压侧的高侧、对吧?。 您如何实现这一点? 还是只让它用于体二极管导通?

    谢谢、此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    我建议在布局上添加用于 PM 的附加晶体管、如果它在您的系统中无法正常工作、请将其取消组装。

    当转换器每分钟在 PM 启动时、我会为电路板准备一个自举电容器、该电容器可使高侧保持1分钟、如果它不能按预期工作、则不使用 PM。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    明白了、谢谢!

    安德拉斯