This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:UC3843A 的输出频率与振荡器频率不同

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683882/uc3843a-uc3843a-output-frequency-is-different-from-oscillator-frequency

器件型号:UC3843A

尊敬的 TI

UC3843A 用作反激式,输出电压是非隔离的,输入:11~120VDC

在轻负载、增加输入电压时,输出 PWM 频率会降低,低于振荡器频率。

例如,输入电压60VDC、PWM 频率40KHz、振荡器设置频率为160KHz,但输出电压稳定

我想知道为什么要注意这一点,操作模式是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否发布波形、振荡器和栅极驱动的一些示波器图。 在轻负载时、我认为控制器正在跳过脉冲、然后看来开关频率低于振荡器频率。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    自上一个帖子发布以来已有6天、因此我将关闭该帖子。 如果您打开另一个帖子、您是否已解决此问题?

    谢谢

    Peter