This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:UCC28C45 UVLO 问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683312/ucc28c45-ucc28c45-uvlo-issue

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: UCC24630

大家好、

我的客户正在 其设计中使用 UCC28C45。 输入电压范围为80-600V。 它们希望在输入电压低于80V 时将其关断。 您是否有 任何推荐的解决方案? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanbo、您好!

    LM3864是一款比较器、通过其输入端的电阻式感应链供电、它还包含其赢得的内部基准。 您可以在 UCC24630 EVM 中了解其使用方法、 www.ti.com/.../ucc24630evm-636。 由于其输出为漏极开路、它可用于将 COMP 引脚拉低以从栅极驱动引脚命令零占空比。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速回复。

    从数据表中可以看出、VDD 具有 UVLO 功能。 因此、我还可以使用 LM3864下拉 VDD 引脚。  

    我想知道哪一个更好。 来下拉 COMP 或 VDD?

    此致、

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    我们通常建议下拉 COMP。

    此致

    Peter