This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:内部短路电流限制值?

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: UA78L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674878/ua78l-internal-short-circuit-current-limit-value

器件型号:UA78L

UA78L12A 具有内部短路电流限制功能。

限制电流值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    很难相信、但数据表中没有具体说明!

    我想它应该与 LM78L12类似...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    当开始短路时、电流限制为~150mA。 请记住、根据输入电压的不同、即使在电流受限的情况下、UA78L 也会快速超过工作温度范围。

    非常尊重、
    Ryan